ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
汎用PWMタイマ(GPT)
R_GPTn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
汎用PWMタイマ(GPT)
R_GPT
n
_Stop
チャネル
n
のカウントを終了します。
[
指定形式
]
void R_GPT
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_GPTn_Start
次のトピックスへ
R_GPTn_HardwareStart
目次
R_GPT_Create
R_GPTn_Start
R_GPTn_Stop
R_GPTn_HardwareStart
R_GPTn_HardwareStop
R_GPT_Create_UserInit
r_gpt_gtcimn_interrupt
r_gpt_gtcivn_interrupt
r_gpt_gtciun_interrupt
r_gpt_gdten_interrupt
r_gpt_etgip_interrupt
r_gpt_etgin_interrupt
使用例