以下に、コード生成ツールが汎用PWMタイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.16 汎用PWMタイマ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
汎用PWMタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
チャネルnのカウントを開始します。 | |
チャネルnのカウントを終了します。 | |
チャネルnに関する割り込みを許可します。 | |
チャネルnに関する割り込みを禁止します。 | |
汎用PWMタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
デッドタイムエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
外部トリガ立ち上がり割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
外部トリガ立ち下がり割り込みの発生に伴う処理を行います。 |