R_LPC_ChangeOperatingPowerControl

MCU の動作電力制御状態を変更します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

#include       "r_cg_lpc.h"

MD_STATUS   R_LPC_ChangeOperatingPowerControl ( operating_mode_t mode );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

operating_mode_t mode;

動作電力制御状態の種類

HIGH_SPEED                     :高速動作モード

MIDDLE_SPEED                :中速動作モード

LOW_SPEED                      :低速動作モード

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

低速動作モードへの変更が異常終了

MD_ERROR2

中速動作モードへの変更が異常終了

MD_ARGERROR

引数 mode の指定が不正