以下に、コード生成ツールが消費電力低減機能用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.5 消費電力低減機能用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
消費電力低減機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
消費電力低減機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
全モジュールのクロックを停止します。 | |
スリープ・モードが解除された際に選択されるクロック・ソースを設定します。 | |
MCU の低消費電力状態をスリープ・モードへと遷移させます。 | |
MCU の低消費電力状態をディープ・スリープ・モードへと遷移させます。 | |
MCU の低消費電力状態をディープ・ソフトウェア・スタンバイ・モードへと遷移させます。 | |
MCU の低消費電力状態をソフトウェア・スタンバイ・モードへと遷移させます。 | |
MCU の動作電力制御状態を変更します。 |