R_S12ADn_Get_ValueResult

変換結果を獲得します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_s12ad.h"

void    R_S12ADn_Get_ValueResult ( ad_channel_t channel, uint16_t * const buffer );

備考              n はユニット番号を意味します。

 

[引数]

 

I/O

引数

説明

I

ad_channel_t channel;

チャネル番号

ADCHANNEL0                        :入力チャネル AN000

ADCHANNEL1                        :入力チャネル AN001

ADCHANNEL2                        :入力チャネル AN002

ADCHANNEL3                        :入力チャネル AN003

ADCHANNEL4                        :入力チャネル AN004

ADCHANNEL5                        :入力チャネル AN005

ADCHANNEL6                        :入力チャネル AN006

ADCHANNEL7                        :入力チャネル AN007

ADCHANNEL8                        :入力チャネル AN008

ADCHANNEL9                        :入力チャネル AN009

ADCHANNEL10                     :入力チャネル AN010

ADCHANNEL11                     :入力チャネル AN011

ADCHANNEL12                     :入力チャネル AN012

ADCHANNEL13                     :入力チャネル AN013

ADCHANNEL14                     :入力チャネル AN014

ADCHANNEL15                     :入力チャネル AN015

ADCHANNEL16                     :入力チャネル AN016

ADCHANNEL17                     :入力チャネル AN017

ADCHANNEL18                     :入力チャネル AN018

ADCHANNEL19                     :入力チャネル AN019

ADCHANNEL20                     :入力チャネル AN020

ADTEMPSENSOR                  :拡張アナログ入力

                                                   (温度センサ出力)

ADINTERREFVOLT                :拡張アナログ入力

                                                (内部基準電圧)

O

uint16_t * const buffer;

獲得した変換結果を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし