R_S12ADn_Set_CompareValue

コンペアレベルの設定を行います。

 

[指定形式]

void    R_S12ADn_Set_CompareValue ( uint16_t reg_value0, uint16_t reg_value1);

備考              n はユニット番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t reg_value0;

コンペアレジスタ 0 に設定する値

I

uint16_t reg_value1;

コンペアレジスタ 1 に設定する値

 

[戻り値]

なし