-   
 
 prcv_dtq
 iprcv_dtq
 
-   
 
 ER      prcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
 ER      iprcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 ID      dtqid;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 VP_INT  *p_data;
 
 | 
 | 
 
 dtqidで指定されたデータ・キューの状況に応じて,以下の処理を行います。
 
 -	 データ・キューにデータが格納されている場合
データ・キューから最古のデータを取り出して
p_dataで指定された領域に格納します。
送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合は,送信待ちキュー先頭タスクの送信データをデータ・キューに格納したのち,WAITING状態(データ送信待ち状態)からREADY状態へと遷移させます。
 
 -	 データ・キューにデータが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
送信待ちキュー先頭のタスクが指定したデータを
p_dataで指定された領域に格納します。これにより,該当タスクは,送信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ送信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,この状況は,データ・キューの容量が0の場合のみ生じます。
 
 -	 データ・キューにデータが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされていない場合
戻り値としてE_TMOUTを返します。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
  
 -	 呼び出しタスクからの p_dataが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |