CC-RHでは,拡張機能を実現するために次の字句を予約語として追加しています。これらの字句もC言語のキーワードと同様,ラベルや変数名として使用することはできません。
_Bool,__bsh,__bsw,__caxi,__clr1,__DI,__EI,__fp16,__halt,__hsw,inline,__ldlw,__ldsr,__ldsr_rh,__mul32,__mul32u,__nop,__not1,__satadd,__satsub,__sch0l,__sch0r,__sch1l,__sch1r,__set1,__set_il,__set_il_rh, __stcw,__stsr,__stsr_rh,__synce,__synci,__syncm,__syncp