ルネサス
この項では,下記の拡張機能の使用方法について説明します。
-
関数とデータのセクション割り当て
アセンブラ命令の記述
インライン展開
割り込みレベルの制御
割り込み/例外処理ハンドラ
マスカブル割り込みの禁止/許可
組み込み関数
構造体パッキング
ビット・フィールドの割り付け
コア番号指定(マルチコア用)
分岐先アドレスのアライメント指定
スタック破壊検出機能 【Professional版のみ】
半精度浮動小数点数 【Professional版のみ】 【V1.05.00以降】
制御レジスタへの書き込みの検出,同期化処理挿入 【Professional 版のみ】 【V1.06.00 以降】