-byte_count


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-byte_count=<数値>

 

-

省略時解釈

インテルHEX形式ファイルを生成する場合、FF(16進数)を指定したものとみなします。

モトローラS形式ファイルを生成する場合、10(16進数)を指定したものとみなします。

[詳細説明]

-

インテルHEX形式ファイルまたはモトローラS形式ファイルを生成する際に、データレコード長を指定するためのオプションです。

-

インテルHEX形式ファイルを生成する場合、数値には、01〜FF(16進数)を指定することができます。

-

モトローラS形式ファイルを生成する場合、数値には、次のいずれかの値を指定することができます。

-

S1形式: 01〜FC(16進数)

-

S2形式: 01〜FB(16進数)

-

S3形式: 01〜FA(16進数)

[例]

データレコード長として16byte(16進数で10)を指定します。

-byte_count=10

[備考]

-

生成するファイル形式がインテルHEX形式ファイル(form=hex)またはモトローラS形式ファイル(form=stype)ではない場合、本オプションは無効です。