| 逆アセンブル パネルにフォーカスがある状態で,[編集]メニュー→[移動...]を選択 | 
| IOR パネルにフォーカスがある状態で,[編集]メニュー→[移動...]を選択 | 
| 逆アセンブル パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[移動...]を選択 | 
| IOR パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[移動...]を選択 | 
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
| 逆アセンブル パネルよりこのダイアログをオープンした場合,このテキスト・ボックスで[Ctrl]+[Space]キーを押下することにより,現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます(「2.20.2 シンボル名の入力補完機能」参照)。 |