5. コード生成
使用する機能の設定が終わりましたら,プログラムを生成します。
ツール・バーのコード生成ボタンをクリックすることでプログラムが出力されます。 |
プロジェクト・ツリーに生成されたプログラムが表示されます。 |
ワンポイント・アドバイス |
コード生成する前に
コード生成を実行しなくても,生成されるプログラムを確認することができます。これが,コード生成プレビュー機能です。メニューの[表示]から[コード生成プレビュー]を選択し,表示してみてください。マイコンの種類によって、プロジェクト・ツリーに「コード・プレビュー」が表示される場合もあります。