R_RIICn_Master_Send

RIICマスタ送信を開始します。

備考1.          API 関数では、データ(引数 adr で指定されたスレーブ・アドレスと R/W# ビット)をスレーブ・デバイスにRIICマスタ送信したのち、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のRIICマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

備考2.          API 関数では、RIICマスタ送信の開始処理として、内部的に R_RIICn_StartCondition の呼び出しを行っています。

備考3.          RIICマスタ送信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_RIICn_Start を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

MD_STATUS   R_RIICn_Master_Send ( uint16_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t adr;

スレーブ・アドレス

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

バス・ビジー

MD_ERROR2

引数 adr の指定が不正