R_RIICn_StartCondition

スタート・コンディションを発行し、通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)を発生させます。

備考1.          API 関数は、R_RIICn_Master_Send、およびR_RIICn_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。

備考2.          API 関数の呼び出しに伴い、r_riicn_error_interruptが呼び出されます。

 

[指定形式]

void    R_RIICn_StartCondition ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし