r_scin_callback_transmitend

送信終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、r_scin_transmitend_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_scin_callback_transmitend ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし