R_SCIn_IIC_Master_Receive

SCIマスタ受信を開始します。(簡易 I2C モード)

備考1.          API 関数では、データ(引数 adr で指定されたスレーブ・アドレス)をスレーブ・デバイスにSCIマスタ送信したのち、 1 バイト単位のSCIマスタ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

備考2.          API 関数では、SCIマスタ受信の開始処理として、内部的に R_SCIn_IIC_StartCondition の呼び出しを行っています。

備考3.          SCIマスタ受信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIn_Start を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

void    R_SCIn_IIC_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

スレーブ・アドレス

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

 

[戻り値]

なし