-
get_mpl
-
ER get_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
|
|
|
|
|
|
ID mplid;
|
|
|
|
UINT blksz;
|
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
|
|
|
VP *p_blk;
|
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
|
mplidで指定された可変長メモリ・プールから
blkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
|
|
|
rel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された。
|
|
送信待ちキュー先頭のタスクが,以下のいずれかによって待ち状態を強制的に解除された。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考2 自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,FIFO順に行われます。
備考3 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
備考4 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は,可変長メモリ・プールの生成方法によって異なります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
|
|
|
|
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからの p_blkが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
|
|
|
|
- mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|