-
pget_mpl
ipget_mpl
-
ER pget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
ER ipget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
|
|
|
|
|
|
ID mplid;
|
|
|
|
UINT blksz;
|
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
|
|
|
VP *p_blk;
|
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
|
mplidで指定された可変長メモリ・プールから
blkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
備考2 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
備考3 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は,可変長メモリ・プールの生成方法によって異なります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからipget_mplを発行した場合,および非タスクからpget_mplを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
|
|
|
|
- 呼び出しタスクからの p_blkが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
|
|
|
|
- mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。
|
|
|
|
|