ルネサス
-Xuse_fp16 【Professional版のみ】 【V1.05.00以降】
半精度浮動小数点型を有効にします。
[指定形式]
-Xuse_fp16[=value]
-
省略時解釈
半精度浮動小数点型を無効にします。
[詳細説明]
C言語規格から独自に拡張した半精度浮動小数点型を有効にします。
valueにはonまたはoffを指定します。valueを省略した場合はonを指定したとみなします。
次の場合,警告を出力して本オプションを無視します。
-strict_stdオプションと同時指定する。
-Xcpu=g3kオプションと同時指定する。
-Xfloat=softオプションと同時指定する。
-Xround=zeroオプションと同時指定する。
[使用例]
__fp16型を有効にします。
>ccrh -Xuse_fp16 main.c