ROM/RAMが小さいRL78-S1コア用のスタートアップは,コード効率化を考慮し,スタック領域やbss属性の領域を初期化する代わりにRAM全体を初期化しています。RAMの先頭アドレス(__RAM_ADDR_START)と終了アドレス(RAM_ADDR_END)はリンカが決定します。__RAM_ADDR_START,および__RAM_ADDR_ENDについては「6.2.2  オプション指定により生成するシンボル」を参照してください。
        ;-------------------------------------------------- 
        ; initializing RAM 
        ;-------------------------------------------------- 
        MOVW    HL,#LOWW(__RAM_ADDR_START) 
        MOVW    AX,#LOWW(__RAM_ADDR_END) 
        BR      $.L2_RAM 
.L1_RAM: 
        MOV     [HL+0],#0 
        INCW    HL 
.L2_RAM: 
        CMPW    AX,HL 
        BNZ     $.L1_RAM 
 |