ルネサス
マイコンの入出力波形の確認は,シミュレータGUI ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンする,次のタイミングチャート ウインドウで行うことができます。
このウインドウでは,マイコンの端子に対する入力信号と出力信号をタイミング・チャートで表示します。
操作方法についての詳細は,タイミングチャート ウインドウの項を参照してください。
図 2.176
マイコンの入出力波形の確認(タイミングチャート ウインドウ)