2.18.3 シリアル通信を行う

シリアル通信の設定は,シミュレータGUI ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンする,次のシリアル ウインドウで行うことができます。

このウインドウでは,CPUに搭載されているシリアル・インタフェースと通信を行うためのシリアル入出力機能として,マイクロコントローラのシリアル受信端子へのデータ入力と送信端子からの出力データの取得が可能です。

操作方法についての詳細は,シリアル ウインドウの項を参照してください。

図 2.178

シリアル通信を行う(シリアル ウインドウ)