Pythonコンソール・プラグインは,IronPython言語を用いたコンソール・ツールです。
IronPython言語でサポートされている関数や制御文に加えて,CS+を制御するために追加されたCS+ Python関数も使用することができます。
Pythonコンソール パネル上で,IronPython関数や制御文,およびCS+ Python関数(「B.3 CS+ Python関数/クラス/プロパティ/イベント」参照)を実行することができます(「2.1 Python関数を実行する」参照)。 |
プロジェクト・ファイルの読み込み時に,あらかじめ用意しておいたスクリプトを実行することができます(「B.2 関連ファイル」参照)。 |