2.1 Python関数を実行する

CS+では,IronPython関数や制御文,およびCS+を制御するために追加されたCS+ Python関数(「B.3 CS+ Python関数/クラス/プロパティ/イベント」参照)をコマンド入力方式で実行することができます。

[表示]メニュー→[Pythonコンソール]を選択し,Pythonコンソール パネルの[コンソール]タブを選択します。

パネル上でPython関数や制御文を実行することにより,CS+,およびデバッグ・ツールを操作することができます。

図 2.1

Pythonコンソール パネル

 

注意

ビルド中にPythonコマンドを使用しないでください。

備考

Pythonコンソール,およびPython関数の詳細については,「B. Pythonコンソール/Python関数」を参照してください。