B.4 Pythonコンソールの注意事項

(1)

日本語入力に関する注意事項

Pythonコンソールでは日本語入力機能を有効にすることができません。日本語を入力する場合は,外部テキスト・エディタなどで作成し,コピーして貼り付けてください。

(2)

プロンプト表示に関する注意事項

Pythonコンソールのプロンプトが>>>であるところが>>>>>>というように複数表示される場合や,>>>の後に結果が表示され,キャレットの前に>>>がない場合があります。このような状態でも継続して関数を入力することが可能です。

(3)

ロード・モジュールがないプロジェクトのスクリプト実行に関する注意事項

ロード・モジュール・ファイルがないプロジェクトを使用して起動オプションでスクリプト指定した場合,またはプロジェクト・ファイル名.pyをプロジェクト・ファイルと同じフォルダに置いている場合,通常プロジェクト読み込み後に自動的にスクリプトを実行しますが,ロード・モジュール・ファイルがない場合は実行しません。

(4)

強制終了に関する注意事項

無限ループしているようなスクリプトを実行中に以下の操作を行うと,強制的に関数の実行を終了させるため,関数の実行結果がエラーになる場合があります。

-

Pythonコンソールのコンテキスト・メニューの[強制終了]やCtrl+Dで強制終了

-

複数のプロジェクトを持つプロジェクトでアクティブ・プロジェクトを変更