Source


スクリプト・ファイルを実行します。

[指定形式]

Source(scriptFile)

[引数]

引数

説明

scriptFile

実行するスクリプト・ファイルを指定します。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

scriptFileで指定したスクリプト・ファイルを実行します。

-

本関数は,IronPythonのexecfileと同様の動作を行います。

[使用例]

>>>Source("../../testScriptFile2.py")
>>>Source("E:/TestFile/TestScript/testScriptFile.py")
>>>