ルネサス
Source
スクリプト・ファイルを実行します。
[指定形式]
Source(scriptFile)
[引数]
引数
説明
scriptFile
実行するスクリプト・ファイルを指定します。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
scriptFileで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
本関数は,IronPythonのexecfileと同様の動作を行います。
[使用例]
>>>Source("../../testScriptFile2.py")
>>>Source("E:/TestFile/TestScript/testScriptFile.py")
>>>