ルネサス
以下に,CS+ Python関数(基本操作用)の一覧を示します。
表 B.1
CS+ Python関数(基本操作用)
関数名
機能概要
ClearConsole
Pythonコンソールに表示している文字列をクリアします。
CubeSuiteExit
CS+を終了します。
Help
CS+ Python関数のヘルプを表示します。
Hook
フック関数を登録します。
Save
編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。
Source
スクリプト・ファイルを実行します。