build.Compile.IncludePath
|
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。
[指定形式]
build.Compile.IncludePath = dirlist
|
[設定]
|
|
dirlist
|
追加するインクルード・パスを文字列のリストで設定します。
|
[参照]
追加のインクルード・パスのリスト
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。 |
- | 設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。 |
[使用例]
>>>incpath1 = build.Compile.IncludePath …現在の設定を参照してインクルード・パスを追加
>>>print incpath1
['include', 'C:\project\inc']
>>>incpath1.append('include2')
>>>build.Compile.IncludePath = incpath1
>>>print build.Compile.IncludePath
['include', 'C:\project\inc', 'include2']
>>>
>>>incpath2 = ['include1', 'include2'] …複数のインクルード・パスを設定
>>>build.Compile.IncludePath = incpath2
>>>print build.Compile.IncludePath
['include1', 'include2']
|