build.Link.SectionROMtoRAM


アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RX】【CC-RL】

[指定形式]

build.Link.SectionROMtoRAM = sectionlist

[設定]

設定

説明

sectionlist

ROMからRAMへマップするセクションを文字列のリストで設定します。

[参照]

ROMからRAMへマップするセクションのリスト

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>sec = build.Link.SectionROMtoRAM     …現在の設定を参照してROMからRAMへマップするセクションを追加
>>>print sec
['D=R', 'D_1=R_1', 'D_2=R_2']
>>>sec.append('D_3=R_3')
>>>build.Link.SectionROMtoRAM = sec
>>>print build.Link.SectionROMtoRAM
['D=R', 'D_1=R_1', 'D_2=R_2', 'D_3=R_3']