debugger.ActionEvent.GetLine


アクション・イベント結果を保持する数を設定/参照します。

[指定形式]

debugger.ActionEvent.GetLine = number

[設定]

設定

説明

number

アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定します(デフォルト:10000)。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定/参照します。

-

設定した数を超える場合は,アクション・イベントの結果を保持しません。古いアクション・イベントの結果から削除します。有効範囲は,5000〜100000です。

[使用例]

>>>print debugger.ActionEvent.GetLine
10000
>>>debugger.ActionEvent.GetLine = 50000
>>>print debugger.ActionEvent.GetLine
50000