debugger.XTrace.Addup

debugger.XTrace.Complement

debugger.XTrace.Mode


トレース・オプションを設定/参照します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】

[指定形式]

debugger.XTrace.Addup = addup【シミュレータ】
debugger.XTrace.Complement = complement【IECUBE【V850】】【IECUBE2【V850】】
debugger.XTrace.Mode = traceMode【シミュレータ】【IECUBE】【IECUBE2】

[設定]

設定

説明

addup

タイム・タグを積算するかどうかを設定します。

True :タイム・タグを積算します。

False :タイム・タグを積算しません。

complement

トレースを補完するかどうかを設定します。

True :トレースを補完します。

False :トレースを補完しません。

traceMode

トレース制御モードを設定します。

指定可能なトレース制御モードを以下に示します。

種類

説明

TraceMode.FullBreak

トレース・メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。

TraceMode.FullStop

トレース・メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。

TraceMode.NonStop

トレース・メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。

[参照]

設定されている値

注意

PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。

[詳細説明]

-

トレース・オプションを設定/参照します。

[使用例]

>>>print debugger.XTrace.Addup
False
>>>debugger.XTrace.Addup = True
>>>print debugger.XTrace.Addup
True
>>>