Pythonコンソールで実行可能なスクリプトのサンプルをルネサスWebサイトから取得することができます。
また,スクリプト・ファイルをプロジェクトに登録することができます。
パネル上で[サンプル・スクリプト]タブを選択すると,ルネサスWebサイトから取得したサンプル・スクリプトの一覧が表示されます。
(2) | サンプル・スクリプトのタイトルを選択すると,スクリプトの説明が表示されます。
また,[プロジェクトに登録]ボタンをクリックすると,アクティブ・プロジェクトにスクリプト・ファイルが登録されます。
|
(3) | プロジェクト・ツリーでスクリプト・ファイルをダブルクリックすると,登録したスクリプト・ファイルがエディタ パネルにオープンします。必要に応じてスクリプト・ファイルを修正します。 |
(4) | プロジェクト・ツリーでスクリプト・ファイルを右クリックして[Python コンソールで実行する]を選択すると,[コンソール]タブがアクティブになり,スクリプト・ファイルが実行されます。 |