ルネサス
ツールバーの名前の変更 ダイアログ
ユーザが作成したツールバーの名称を編集します。
図 A.62
ここでは,以下の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
[機能ボタン]
ユーザ設定 ダイアログの[ツールバー]タブにおいて,ユーザが作成したツールバー名を選択したのち,[名前の変更...]ボタンをクリック
(1)
[ツールバー名]
ツールバーの名称をキーボードより直接編集します。
デフォルトでは,選択しているツールバー名が表示されます。
ボタン
機能
OK
選択しているツールバーを指定した名称に変更し,本ダイアログをクローズします。
キャンセル
ツールバーの名称の編集を中止し,本ダイアログをクローズします。