ルネサス
出力 パネルに表示するビルドの実行結果(ビルド・ツールの出力メッセージ)をテキスト・ファイルに保存することができます。
パネル上で[ビルド・ツール]タブを選択し,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 出力−ビルド・ツール を保存...]を選択すると,名前を付けて保存 ダイアログがオープンします。
図 2.91
名前を付けて保存 ダイアログ
ダイアログ上で,保存するテキスト・ファイル名と保存場所を指定し,[保存]ボタンをクリックしてください。