2.7.7 ビルド・モードを変更する

ビルドの目的に応じてビルド・オプションや定義マクロを変更したい場合,それらの設定を一括して変更することができます。

ビルド・オプションや定義マクロの設定をまとめたものをビルド・モードと呼び,ビルド・モードを変更することにより,ビルド・オプションや定義マクロの設定を毎回変更する必要がなくなります。

(1)

メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのビルド・モードを変更する場合

プロジェクト・ツリー で対象プロジェクトのビルド・ツール・ノードを選択したのち,ビルド・ツールのプロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。

[ビルド・モード]カテゴリの[ビルド・モード]プロパティで変更するビルド・モードを選択してください。

図 2.75

[ビルド・モード]プロパティ

 

(2)

プロジェクト全体のビルド・モードを変更する場合

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ビルド・モード設定 ダイアログがオープンします。

図 2.76

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

[ビルド・モードの一覧]から変更するビルド・モードを選択すると,[変更後のビルド・モード]に選択したビルド・モードを表示します。

[すべてに適用]ボタンをクリックすると,プロジェクトに属するメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトのビルド・モードを,ダイアログ上で選択したビルド・モードに変更します。

注意

選択したビルド・モードが存在しないプロジェクトについては,“DefaultBuild”を選択したビルド・モード名で複製し,複製したビルド・モードに変更します。

備考 1.

ビルド・モードは,デフォルトでは“DefaultBuild”のみ用意しています。
ビルド・モードの追加方法については,「2.7.6 ビルド・モードを追加する」を参照してください。

備考 2.

ビルド・モードの一覧でビルド・モードを選択したのち,[名前の変更...]ボタンをクリックすることにより,ビルド・モードの名前を変更することができます。
ただし,“DefaultBuild”は名前を変更することができません。