ルネサス
ビルド・モードの削除は,ビルド・モード設定 ダイアログで行います。
[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ダイアログがオープンします。
図 2.77
ビルド・モード設定 ダイアログ
[ビルド・モードの一覧]で削除するビルド・モードを選択したのち,[削除]ボタンをクリックすると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
図 2.78
メッセージ ダイアログ
処理を継続するには,ダイアログ上で[OK]をクリックしてください。
選択したビルド・モードをプロジェクトから削除します。
注意 1.
“DefaultBuild”を削除することはできません。
注意 2.
現在設定中のビルド・モードを削除した場合は,“DefaultBuild”が設定されます。