生成コード制御
生成コード制御オプションには,次のものがあります。
-
-Xpack
-Xbit_order
-Xpass_source
-Xswitch
-Xreg_mode
-Xreserve_r2
-r4 【V1.07.00以降】
-Xep
-Xfloat
-Xfxu 【V2.00.00以降】
-Xcall_jump
-Xfar_jump
-Xdiv
-Xcheck_div_ov
-relaxed_math 【V2.00.00以降】
-Xuse_fmaf
-use_recipf 【V2.00.00以降】
-approximate 【V2.02.00 以降】
-Xunordered_cmpf
-Xmulti_level
-Xpatch
-Xdbl_size
-Xround
-Xalign4
-Xstack_protector/-Xstack_protector_all 【Professional版のみ】
-Xsection
-Xcheck_exclusion_control 【V1.04.00以降】
-Xresbank_mode 【V2.00.00以降】
-insert_dbtag_with_label 【V1.06.00以降】
-store_reg 【Professional 版のみ】【V1.06.00以降】
-control_flow_integrity 【Professional版のみ】 【V1.07.00以降】
-pic 【V1.07.00以降】
-pirod 【V1.07.00以降】
-pid 【V1.07.00以降】