-Xunordered_cmpf
浮動小数点比較において,無効演算例外の検出を行います。
[指定形式]
-
省略時解釈
浮動小数点比較において,qNaNを含む場合は無効演算例外の検出を行いません。
[詳細説明]
浮動小数点比較において,比較する値にqNaNが含まれている場合に無効演算例外を発生する比較条件を使用するコードを生成します。
[使用例]
>ccrh -Xunordered_cmpf -Xcommon=rh850 main.c