CC-RLでは,拡張機能を実現するために次の字句を予約語として追加しています。これらの字句もANSI-Cのキーワードと同様,ラベルや変数名として使用することはできません。
次に,CC-RLで追加されている予約語一覧を示します。
| 
 | 
 | 
| 
 
__saddr 
 | 
 
saddr 領域に静的変数を割り当てます。 
 | 
| 
 
__callt 
 | 
 
callt命令で関数を呼び出します。 
 | 
| 
 
__near 
 | 
 
メモリ配置領域指定 
 | 
| 
 
__far 
 | 
 
メモリ配置領域指定 
 | 
| 
 
__inline 
 | 
 
インライン関数指定 
 | 
| 
 
__sectop 
 | 
 
セクションの先頭アドレス 
 | 
| 
 
__secend 
 | 
 
セクションの末尾アドレス+1 
 | 
 
 
また,2個の下線(__)を含む名前もANSI-Cのキーワード同様,ラベル名や変数名として使用することはできません。