プログラムを実行します(「2.11 プログラムの実行」参照)。
タイマ開始イベント/タイマ終了イベントが設定されている命令が実行された際に,タイマ計測を開始/終了します。
計測結果は,プログラムの実行停止後,[表示]メニュー→[イベント]の選択によりオープンするイベント パネルにおいて,タイマ計測イベントして次のように確認することができます。
なお,このタイマ計測イベントは,タイマ開始イベント,またはタイマ終了イベントのいずれかが設定された場合に,イベント パネルでのみ表示されるイベント種別です。