Everything
2.10.1 コア(PE)を切り替える

デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。

(1)

ステータスバーで切り替える

メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。

図 2.27

メイン・ウインドウのステータスバー

注意

本ウインドウを最大化している状態で,ステータスバーのコア切り替えドロップダウン・リストを表示すると,リストがタスクバーの裏に隠れて選択できない状態になります。
タスクバーの設定を「自動的に隠す」に設定するか,タスクバーの表示位置を「右」,「左」,「上」のいずれかに設定することで回避可能です。

(2)

デバッグ・マネージャー パネルで切り替える

[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。

図 2.28

デバッグ・マネージャ パネル