メモリ値の初期化を行います(「2.11.1.6 メモリの内容を一括して変更(初期化)する」参照)。
指定したアドレス範囲のメモリ領域に,指定した初期化データのパターンを繰り返し書き込みます。
メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[初期化...]を選択  | 
メモリ値を初期化するアドレス範囲を[開始アドレス/シンボル]と[終了アドレス/シンボル]に指定します。それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目(最大履歴個数:10個)を選択します。
入力したアドレス式の計算結果を,それぞれ開始アドレス/終了アドレスとして扱います。
なお,マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値を指定することはできません。
このテキスト・ボックスで[Ctrl]+[Space]キーを押下することにより,現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます(「2.21.2 シンボル名の入力補完機能」参照)。  | 
初期化データの指定は,16進数の数値をテキスト・ボックスに直接入力するか,またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目(最大履歴個数:10個)を選択することにより行います。
初期化データを複数指定する場合は,1個4バイト(8文字)までのデータを最大16個まで,半角スペースで区切り指定します。
個々の初期化データは,文字列終端より2文字単位で1バイトと解釈され,奇数文字数の場合は先頭1文字で1バイトと解釈されます。
なお,バイト数が2バイト以上の場合は,次のようにプロジェクトのエンディアンに合わせたバイト列に変換してターゲット・メモリへの書き込み処理を行います。