次に,デバッグに関するウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
| プロジェクト・ツリー パネルで選択しているデバッグ・ツールについて,詳細情報の表示,および設定の変更 | |
| ビルド・ツール/デバッグ・ツール/各プラグインから出力されるメッセージ,または検索・置換 ダイアログ による一括検索を行った際の結果の表示 | |
| メモリ パネルにおけるメモリ値の表示桁数の設定 | |
| メモリ パネルにおけるアドレス表示のオフセット値の設定 | |
| 逆アセンブル パネルにおける印刷範囲の設定 | |
| デバッグ・コンソール パネルにおけるCOMポートの設定 | |
| メモリ パネル/逆アセンブル パネルにおけるスクロール範囲の設定 | |