Everything

使用例

カウンタオーバフロー時にタイマを停止させる

 

[GUI設定例]

タイマRX

使用する

TMRX

使用する

タイマRX動作設定

使用する

カウントソース設定

fCLK

カウント開始要因設定

ソフトウェア

ソフトウェアでのリセットイネーブル信号設定

ソフトウェアでカウント・リセット許可

コンパレータ1のトリガ設定

タイマRXカウンタのカウント値をタイマRXカウント・バッファ・レジスタへ転送、タイマRXカウント値を0000Hにし、カウント継続

TRX のオーバフロー時に割り込みを許可(INTTRX)

使用する

優先順位

レベル3(低優先順位)

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TMRX counter */

       R_TMRX_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_tmrx_user.c

static void __near r_tmrx_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop TMRX counter */

       R_TMRX_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}