Everything

タイマRX

以下に、コード生成がタイマRX用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.9        タイマRX API 関数

API 関数名

機能概要

R_TMRX_Create

16ビット・タイマRXを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMRX_Create_UserInit

16ビット・タイマRXに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmrx_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TMRX_Start

16ビット・タイマRXのカウント処理を開始します。

R_TMRX_Stop

16ビット・タイマRXのカウント処理を終了します。

R_TMRX_Set_PowerOff

16ビット・タイマRXに対するクロック供給を停止します。

R_TMRX_Get_BufferValue

16ビット・タイマRXTRXレジスタのバッファ・レジスタを読み出します。