Everything

使用例

ワンショットタイマとして使用する

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TMKB

使用する

A/Dトリガ設定

タイマKB0のトリガ要因

TMKB0

TMKB0

単体動作モード

TMKB_STANDALONE_0

TKBO00

使用しない

TKBO01

使用しない

周期設定

50ms (実際の値:50)

TKBO00デューティ

0(%) (実際の値:0%)

TKBO01デューティ

0(%) (実際の値:0%)

TKBO01ディレイ

0μs (実際の値:0)

トリガ入力を使用

使用しない

TKC00による出力のゲート機能

使用しない

TKC01による出力のゲート機能

使用しない

A/D変換スタート・タイミング設定

0μs (実際の値:0)

タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTMKB0)

使用する

優先順位 (INTTMKB0)

ソフト・スタート機能設定 TKBO00

Unused

ソフト・スタート機能設定 TKBO01

Unused

ディザリング機能設定 TKBO00

Unused

ディザリング機能設定 TKBO01

Unused

強制出力停止機能設定 TKBO00

Unused

強制出力停止機能設定 TKBO01

Unused

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TMKB0 counter */

       R_TMR_KB0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_timer_user.c

static void __near r_tmr_kb0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop TMKB0 counter */

       R_TMR_KB0_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}