Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
16ビット・タイマKB
R_TMR_KBm_Stop
R_TMR_KB
m
_Stop
16
ビット・タイマ
KB
m
のカウント処理を終了します。
[
指定形式
]
void R_TMR_KB
m
_Stop ( void );
備考
m
は、ユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TMR_KBm_Start
次のトピックスへ
R_TMR_KBm_Set_PowerOff
目次
R_TMR_KB_Create
R_TMR_KB_Create_UserInit
r_tmr_kbm_interrupt
R_TMR_KBm_Start
R_TMR_KBm_Stop
R_TMR_KBm_Set_PowerOff
R_TMR_KBmn_ForcedOutput_Start
R_TMR_KBmn_ForcedOutput_Stop
R_TMR_KBm_BatchOverwriteRequestOn
R_TMR_KBm_ForcedOutput_mn_Start
R_TMR_KBm_ForcedOutput_mn_Stop
R_TMR_KBm_Reset
使用例