Everything

使用例(PWMモード)

指定した周期/デューティのPWM出力を行う

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマRG

使用する

TMRG

使用する

機能

PWMモード

カウントソース設定

内部クロック

内部クロック設定

自動

カウンタクリア

TRGGRAコンペア一致でクリア

レジスタ機能設定 (TRGGRC)

ジェネラルレジスタ

レジスタ機能設定 (TRGGRD)

ジェネラルレジスタ

周期

100μs (実際の値:100)

デューティ

50(%) (実際の値:50)

TRGGRAコンペア一致割り込み許可

使用する

TRGGRBコンペア一致割り込み許可

使用しない

TRGオーバフロー割り込み許可

使用しない

INTTRG優先順位

レベル3(低優先順位)

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start the TMRG module operation */

       R_TMRG0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}