Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
タイマRG
R_TMR_RG0_Stop
R_TMR_RG0_Stop
16
ビット・タイマ
RG0
のカウント処理を終了します。
[
指定形式
]
void R_TMR_RG0_Stop ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TMR_RG0_Start
次のトピックスへ
R_TMR_RG0_Set_PowerOff
目次
R_TMR_RG0_Create
R_TMR_RG0_Create_UserInit
r_tmr_rg0_interrupt
R_TMR_RG0_Start
R_TMR_RG0_Stop
R_TMR_RG0_Set_PowerOff
R_TMR_RG0_Get_PulseWidth
使用例(アウトプットコンペアモード)
使用例(PWMモード)
使用例(位相計数モード)